This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:PWM 频率

Guru**** 2392155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409, TPS92515, TPS92515HVEVM-749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592375/tps92515hv-pwm-frequency

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:LM3409HVLM3409TPS92515

您好!

我们在产品中使用 LM3409HV、非常好、 现在我有一个新项目。  我想尝试一下这个、因为集成开关 MOSFET 以降低成本很好、我 有一个问题: 它是否能够在3%至5%的最低占空比下支持20kHz PWM 频率、而 LM3409HV 能够轻松满足这一要求、谢谢。

此致、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    除了一些微小的差异外、TPS92515本质上是 LM3409的集成版本。 因此、LM3409具有您喜欢的任何功能、包括高频 PWM 调光、TPS92515也可以实现。

    但是请记住、根据您的工作点(输入电压、输出电压、ILED 等)、 您需要考虑515的热性能、因为它是集成的。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来很棒! 我能否获得2个评估板样片(p/n:TPS92515HVEVM-749)以进行检查? 非常感谢。

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    遗憾的是、我没有任何 EVM。 但它们可在网上获得。 您还可以参阅其用户指南以了解一些调光信息。 您还可以在以下位置查看 TI/参考设计:

    这些设计也具有很好的高频调光数据。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     PWM 和输出电流之间的导通延迟如何? TPS92515通常比 LM3409短吗?假定它们运行在相似的条件下、例如相同的输入电压和相同的输出电流?  除了使用外部并联 FET 分流调光方法外、我们如何减少 LM3409的延迟。

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固有的 IC 延迟约为相同的40ns 至50ns、依此类推。 看起来09的延迟略小。 但在相同的条件和元件值下、电流上升时间将相同。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克林顿:

    它在 AN-1953 LM3409HV 评估板的图7上显示了大约3.5us 的上升时间、这将在非常低的调光级别影响调光性能、有没有办法降低它? 通过使用内部开关、我们的目标约为2us。 BTW、  您是否在湾区拥有任何本地 FAE、 谢谢。

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我正在检查海湾地区的 FAE、但我还没有听说过。 至于3.5us 上升时间、这是输入电压、LED 堆栈电压和电感值的函数。 它只是 v=LDI/dt。 因此上升时间(dt)为 dt =(L*di)/(Vin-Vled)。 因此、如果您将电感器值从33uH 更改为15uH、您将获得大约一半的电流上升时间。 我会告诉您是否/何时我发现了一个海湾地区 FAE。

    此致、

    克林特