This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:LP87745-1随机重新启动

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179725/lp87745-q1-lp87745-1-restart-randomly

器件型号:LP87745-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944

您好、专家

我们使用 LP87745-Q1为 AWR2944供电、而客户发现 PMIC 的电源轨会随机下降、然后恢复正常。

如图所示、PMIC 似乎已重新启动。 我们如何知道4个电源轨复位的根本原因?  热保护或输入保护?

谢谢  

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您是否正在馈送看门狗、或者是否已使用 CS 引脚上的 WD 禁用功能禁用看门狗? 必须将 CS 引脚下拉至<100mV 以在启动期间禁用看门狗。  

    下表列出了 PMIC 关闭和重新启动的可能原因。 有序关断可禁用所有稳压器并重新启用它们。 多个热复位也会导致有序关断、具体取决于设置 RESET_CNT_THR 设置。 其他关断机制可从表8-3中找到。 进行了比较。

    BUCK1 降压通道2 BUCK3 LDO 升压 VCCA VMON1.
    过压 有序关断 禁用有故障的稳压器 有序关断 有序关断 禁用有故障的稳压器 有序关断 有序关断
    欠压 热复位 禁用有故障的稳压器 热复位 热复位 仅中断 有序关断 热复位
    短路 有序关断 有序关断 有序关断 有序关断 有序关断 不适用 不适用

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samuli

    原因是 WD 未正确禁用。  该引脚被下拉、但受到另一个信号的影响。

    感谢 您的善意帮助!

    Ken