This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63807:空载时的高电流(大约20mA)

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180022/tps63807-high-current-about-20ma-at-no-load

器件型号:TPS63807

您好的支持团队、

我正在使用 TPS63807实现电路板开发。

我将电路设置为3.3V 输出和5V 输入。

一个原型板具有20mA 或更高的高电流消耗。
即使该电路板的3.3V 输出目的地被切断、图形切割等也是如此、提供5V 电压时的电流消耗约为20mA。
我们已确认3.3V 为输出电压。

在另一个只有 TPS63807和外围电路(C、R、L)的电路板上、当提供5V 电压时、静态电流被确认为11uA。

在这两种情况下、所安装的外设电路的 R 和 C 常数是相同的。

我们要确认静态电流差异是否可能是由电路板上的焊接或短路引起的。

对此,  

Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Yoshimura、

    您可以在此处分享您的原理图吗? 或者个人消息也正常。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San。

    感谢您查看我的帖子。

    我想通过电子邮件向您发送一份仅相关器件的原理图、您能做到吗?

    此致、  

    Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimura、

    当然可以。

    此致

    TAO