This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:用于 CC 和 CV 解决方案的 TPS40170

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603315/tps40170-tps40170-for-cc-and-cv-solution

器件型号:TPS40170

大家好、

我的客户现在正在寻找分立式降压解决方案来为 NIH 电池充电、如果使用该插座、该插座将来将是平台插座。 以下是所需的具体细节:

1.电池最大电压,或降压转换器的输出 最大为28V;

2.降压转换器的输入电压为32V~52V;

3.恒定电流为1A;

4、基准电压精度为1%;

5.可接受外部 MOSFET;

根据要求、我选择了 TPS40170、但客户需要恒定电流和恒定电压环路控制。 我想在此与您联系:

首先、如果 TPS40170 能够   通过使用外部分立式解决方案实现 CC 和 CV;

2.如果 上述情况正常、我 不确定  我们是否能  帮助提供 CC 和 CV 解决方案/sch 或参考图? 谢谢。

此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已收到您的请求、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang Yang、

    感谢您的支持、您能帮您检查我们是否有解决方案或参考原理图吗? 谢谢。 如果我们无法提供 Asap、我的客户稍后将选择 Intersil 解决方案。

    此致、

    张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循以下 CC/CV 实施应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slva595a/slva595a.pdf  

    ----阿姆布雷什