This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:使用并联电池和不平衡电池时、输出电压返回到输入引脚

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179829/bq24070-output-voltage-back-to-input-pin-with-bq-in-parallel-and-unbalanced-batteries

器件型号:BQ24070

为了获得额外的能量容量、我们设计了一个具有2个 BQ24070的电路板。 每个器件连接到相同的电压源(VIN1=VIN2)、相同的输出(VOUT1=VOUT2)、但管理其自己的电池(请参阅下面的简化版原理图)。

我们注意到、如果电池不平衡(假设 VBAT1=4、20V 和 VBAT2=3、80)、并且我们断开电源、则 VIN 引脚电压不会降至0V、而是停留在 VBAT1和 VBAT2之间(示例中大约为4V)、这对应于 VOUT。 此外、如果我们断开一个电池(VBAT2)并运行相同的测试、则 VOUT = VBAT1 = VIN。

在这种并行设置中、如何将输出电压恢复到输入引脚? 我查看了功能方框图(8.2)、但对我没有太大帮助。

有什么想法吗?

感谢您的推动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我想 这里可能会有一些事情。 由于电池不平衡、您可能会得到一些调节环路的组合、例如 DPPM、输入电流限制和尝试发生的短路保护。 您是否能够添加二极管以防止电流流入充电器?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们尝试避免添加二极管、因为压降会缩短电池寿命、但我们发现理想二极管(压降< 50mV)似乎可以解决此问题。

    此致、

    Paul