请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 为了获得额外的能量容量、我们设计了一个具有2个 BQ24070的电路板。 每个器件连接到相同的电压源(VIN1=VIN2)、相同的输出(VOUT1=VOUT2)、但管理其自己的电池(请参阅下面的简化版原理图)。
我们注意到、如果电池不平衡(假设 VBAT1=4、20V 和 VBAT2=3、80)、并且我们断开电源、则 VIN 引脚电压不会降至0V、而是停留在 VBAT1和 VBAT2之间(示例中大约为4V)、这对应于 VOUT。 此外、如果我们断开一个电池(VBAT2)并运行相同的测试、则 VOUT = VBAT1 = VIN。
在这种并行设置中、如何将输出电压恢复到输入引脚? 我查看了功能方框图(8.2)、但对我没有太大帮助。
有什么想法吗?
感谢您的推动