This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:具有 BQ76940 AFE

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604668/bq78350-r1-with-bq76940-afe

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350

每个电池单元的充电电压不会超过3400mV、这是电池平衡值。

数据记录 显示 当电池电压达到51049mV 时、ManufAccess 0x0701变为0x0549

放电良好、一切校准良好。  我错过了什么设置?

谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些详细信息、

    AvTimeFull 变为0

    ChgCurrr 从9000变为0

    SafetyAlertCD 的运行时间为00至10至08

    SafetyStatCD 从 00变为         10

    电池都处于平衡状态。

    是否有人对15S LiFePO4进行了良好配置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您是否为正确数量的电池配置了监测计和 AFE (bq78350和 bq76940)、在您的情况下为15节。 请参阅两个器件的用户指南、了解如何配置电池节数。 此外、请检查您的过压保护设置、以确保您没有超过您编程的阈值。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ76940从硬件角度进行了正确配置。
    我了解到、当76940连接到 BQ78350-R1时、无需对其进行编程。 对吧?