This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 肖特基二极管

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3611, UC3610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597150/schottky-diode

主题中讨论的其他器件:UC3611UC3610

我现在需要一个类似于 BAS40W 的肖特基二极管、主要重点是正向导压降和封装 Vf < 400mV、封装方式为 SOT23。

汽车级产品需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery;

    TI 不生产肖特基二极管。
    我们有 UC3610和 UC3611系列、没有一个是自动认证。

    BAS40W 由 Diodes Inc 制造、至少它们是一个源。
    他们的网站显示了一些符合汽车标准的版本。


    TI 的汽车设计位于以下登录页面:
    www.ti.com/.../taxonomypage.tsp

    www.ti.com/.../power-reference-designs-selection.page

    此设计使用 BAT54HT1 www.ti.com/.../PMP20774;

    极快的开关速度
    •低正向电压−0.35V (典型值)@ IF = 10mAdc
    •器件标识:JV
    •用于汽车和其他需要的应用的 NSV 前缀
    独特的站点和控制变更要求;
    符合 AEC−Q101标准且支持 PPAP

    您可以查看我们的参考设计中使用的二极管、或联系制造肖特基二极管的供应商以寻求帮助。

    感谢您选择 TI。