This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55386:TPS55386未提供所需的电压输出

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172767/tps55386-tps55386-is-not-delivering-the-required-voltage-output

器件型号:TPS55386

您好!  

我使用 TPS55386PWP 双电源在两侧提供12V 输出。

遗憾的是、它未提供我所需的输出电压。 更尴尬的是、尽管两个 Vout 具有相同的分压电阻器 R1:20k5和 R2:1K43;它们提供不同的电压。

一个是3.6V、另一个是2V。

有人能不能告诉我问题出在哪里?

PS:我刚刚给它通电、我尚未连接到任何应由该器件供电的器件、因此到目前为止没有负载

  • 下面是完整的原理图:

  • 这是 VOUT1的一侧:12V

  • 这也是 VOUT2 12V

感谢您的帮助!

此致、

Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    感谢您的支持! 分压电阻器的连接不正确。 请将原理图更改为建议的原理图、如下所示:

     

    任何不清楚的事情,请告诉我!谢谢!

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    非常感谢您的回复!

    不幸的是、我不知道 FB 引脚连接有多错误!  

    感谢你的帮助!

    此致、

    Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    我更改了设计、因为它在数据表中、但仍然看不到我的12V 电压。 这次是3.4V。
    这可能是接地问题吗?

    此致、

    Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    我更改了设计、因为它在数据表中、但仍然看不到我的12V 电压。 这次是3.4V。
    这可能是接地问题吗?

    此致、

    Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    请您与我分享您的最新原理图和布局以进行检查吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    感谢您的支持! 我的同事会尽快回复您!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    请找到我对原理图的评论:

    (1)您不需要 C11电容器。 引脚4、5、6可直接连接至 GND。

    (2)对于 C5和 C6、什么类型的电容器? 它如何连接? 我无法完全理解这种连接。

    (3)对于补偿电路的值、您可以按照数据表中的指南进行操作。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卢西亚:

    1) 1)我已经在没有电容器的情况下将 EN1和 EN2直接连接到 GND

    2) 2)我移除了该电容器

    3) 3)我使用相同的补偿值  

    但是、它仍在提供仅 P3.4V 的电压。

    为了确保我的设计正确、我采用了评估板 TPS55386EVM-363 并更改了补偿值和分压 电阻器、就像我在设计中所做的那样。 我用24V 电压为其加电(只是一项测试)、我将我的12V 电压作为输出电压。 这意味着我的计算和设计应该正确。

    您对此有什么解释吗? 芯片是否会损坏? (我们的组装公司订购的一批芯片)

    我真的没有其他事情要做。 到目前为止、我已经尝试了所有的东西、而且评估板上的所有东西都运行良好、我认为这是一个芯片问题、而不是设计问题。

    此致

    Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    感谢您的反馈。 如果您的外部组件可以在评估板上工作、请尝试执行 ABA 交换测试、这意味着您将评估板中的器件替换为您的器件吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    我订购了新芯片、以便更换电路板上的 IC。 让我们看看问题出在哪。

    那么、您的猜测是这可能是一个 IC 问题吗?

    Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    请问您是否有机会尝试进行 ABA 交换测试? 如果外部组件可以在评估板上工作、则意味着外部组件的值可以工作。 该问题可能与器件、布局或电路板的焊料有关。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚