您好!
我使用 TPS55386PWP 双电源在两侧提供12V 输出。
遗憾的是、它未提供我所需的输出电压。 更尴尬的是、尽管两个 Vout 具有相同的分压电阻器 R1:20k5和 R2:1K43;它们提供不同的电压。
一个是3.6V、另一个是2V。
有人能不能告诉我问题出在哪里?
PS:我刚刚给它通电、我尚未连接到任何应由该器件供电的器件、因此到目前为止没有负载
- 下面是完整的原理图:
- 这是 VOUT1的一侧:12V
- 这也是 VOUT2 12V
感谢您的帮助!
此致、
Sabrine