主题中讨论的其他器件:BQ24296、 BQ24296M、 BQ25895M、 BQ25895、 EV2400、 BQSTUDIO
我将在 BQ24296EVM 上驱动 BQ24296 -在升压模式下、我只能在电压下降之前从它中获得100mA 的电流。
0-1000mA 之间的电压变化应该是多少?
开始时、我使用 JP7 /CE 上的绑带为连接的锂离子电池充电。 锂离子电池可充电至4.22V、并且已充满电几个小时。
我断开输入电压上的电源、移除 JP7 /CE 并 将电压表压降为0
REG00-09 0x37 0x1b 0x60 0x11 0xb2 0x8c 0x73 0x4b 0x84 0x0
然后、我将其置于升压模式、写入 BOOST REG01[54]=10、这将打开升压、Vin 变为5V
然后、我写入 EN_Term Reg05[7]= 0、因此不会终止
0x37 0x2b 0x60 0x11 0xb2 0x0c 0x73 0x4b 0xc0 0x0
然后、我施加增加的负载-对于以下负载= Vin (升压)、 NoLoad=4.97V、63mA=5.01V 100mA=4.57V、209mA=4.56V 500mA=4.52V 4.45V=1000mA Lion 启动~4.2V 电池已充电并在负载=1A 时降至4.0V
读取空载 REG00-09 (两次)
0x37 0x20 0x60 0x11 0xb2 0x0c 0x73 0x4b 0xc0 0x0
200mA REG 读取
0x37 0x20 0x60 0x11 0xb2 0x0c 0x73 0x4b 0xc0 0x0
1A 负载、锂离子~ 3.95V 且 电压寄存器读取
0x37 0x20 0x60 0x11 0xb2 0x0c 0x73 0x4b 0xc0 0x0
电感器 IHLP2020ABER1R0M01 4.4A 46mΩ 似乎是为此而指定的。