This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:如果 BIN 上的下拉电阻器发生故障、则存在潜在风险

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604684/bq27421-g1-potential-risks-if-the-pull-down-resistor-on-bin-was-to-fail

器件型号:BQ27421-G1

您好!

我们正在考虑在未来的产品中使用 TI 的 BQ27421-G1电量监测计。 我们计划按照数据表的建议在 BIN 引脚上包含10K 下拉电阻器、我想知道下拉电阻器是否发生故障时存在任何潜在风险。 尤其是、如果电阻器发生短路故障。 在数据表的第6节中、引脚功能表指出:  

"注意:BIN 引脚不得直接短接至 VCC 或 VSS,BIN 引脚上的任何上拉电阻器必须仅连接至 VDD,而不能连接外部电压轨。"

 但是、《BQ27421-G1技术参考手册》(SLUUAC5)的表2-2指出:

(1)主机将 BIN 引脚从逻辑高电平驱动为低电平、以发出电池插入信号。  或

(2)可以使用弱上拉电阻(在 BIN 和 VCC 引脚之间)。 当连接具有下拉电阻器的电池组时、它可以生成逻辑低电平以指示电池插入。

这意味着主机可以将 BIN 引脚短接至 VSS、这与数据表中的数据表相矛盾。 如果 BIN 引脚短接至 VSS 是安全的、您是否能够提供一些说明?

谢谢你。

此致、

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DJ、
    容器不应直接接地短路。 如果主机正在执行此操作,则必须串联一个电阻器。 TRM 的这一部分并不完全正确。 通常、许多可充电锂电池都附带一个10k 热敏电阻、可用于电池插入检测;其他情况下、大多数客户使用主机发送的电池插入命令。
    谢谢
    Onyx