This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:有关 BQ78350-R1的一般问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605033/bq78350-r1-general-questions-on-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ78350

您好!

我一直在查看 BQ78350-R1电量监测计和 BMCC、以连接 BQ76930或40系列监控器。 因此,根据我的理解,这两个 IC 一起工作,用于它们的预期用途。

 

我想构建一个包含18650个单元的原型套件、理想情况下需要8-10个单元。 大约3Ah 容量的~30V 标称电池组是我想要构建和认证的电池组。 就管理选项而言、我决定在研究网站上的内容后、与此系列的控制器一起进行监控。

 

我首先想询问有关如何选择最适合您工作的 IC 的指导,如果您除了列出的内容之外还有其他任何建议,我希望听到您的关注。

 

此外,IC 的应用布局示例的这两个数据表也是如此。 那么、我看到一个看起来应该正常工作但可能无法保证的原理图。 例如、在 R1规格表中、我在第15页和第16页看到列出的离散元件、电阻器、电容器、二极管等的值、其中还列出了 BOM。 这些是我实现此类电池监控系统所需的确切组件、还是这些值纯粹是示例、仅供参考? 如果应该通过这种方式来简化订购和 PCB 布局、或者需要进行更深入的设计?

 

EVM 还有什么用途? 这是否是一个 PCB,它已经打开 IC,我可以在电池组中即插即用,并完成整个学习过程? 想知道 EVM 的用途是什么以及为什么要证明购买 EVM 是合理的。 表述一旦我使用 EVM 进行资格认证、我就可以监控电池组、接下来的步骤是什么? 使用相同 IC 进行永久性使用的接地印刷电路板设计?

 

此外、我在 http://www.ti.com/tool/tida-00792上的参考设计中还看到 了一个微控制器。 那么,在多芯片通信的完整管理系统中,我需要的是一个微控制器,还是只需要通过 I2C 或任何协议对其进行编程?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您可以使用 bq78350或 MCU 进行监测。 bq76930是一款 AFE、可将 V、I、T 测量值馈送到监测计或 MCU 进行处理、以确定电池的 SOC 和其他故障。 大多数客户都有这三种板载系统、MCU 控制其他系统功能、而 bq78350则会监测主机并将数据馈送至主机。

    请查看两个器件的用户指南以确定需要哪些组件。 监测计 EVM有助于 评估监测精度、创建可在多个单元上编程的黄金文件、通常是您自己进行设计和布局的指南。

    请查看 TI 的电池大学页面。 COM、了解有关使用电池和电量监测计的更多详细信息。

    www.ti.com/.../battery-management-products-support-training.page

    谢谢
    Onyx