This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMLKBOOSTEVM:您在实验中发现了错误吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602906/pmlkboostevm-did-you-find-errors-in-the-experiments

器件型号:PMLKBOOSTEVM
主题中讨论的其他器件:TPS55340

我尝试使用电源管理实验室套件升压来了解有关升压直流/直流转换器的更多信息。

在第一个和第二个实验中、我发现一些实际值(即 IDCM)与理论值完全不同。 这些实验没有意义、因为使用实验中的电压和电流、我看不到实验想要显示的内容。 我必须修改这些值才能看到有趣的东西。

在实验3中、指令错误、因为如果没有 J7 (根据 TPS55340手册)、稳压器将无法工作。

是否有人检查过该工具以验证手册和结果是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最能回答您的问题的人是 Femia 教授。 这些电路板和列出的实验由 Femia 博士开发并推荐、旨在帮助大学生获得基本转换器拓扑的实践经验。 您可以通过 femia@unisa.it 向他发送电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riccardo、

    我收到了 Femia 博士的回复。 以下是他的回答。

    Q1:在第一个和第二个实验中、我发现一些实际值(即 IDCM)与理论值完全不同。 这些实验没有意义、因为使用实验中的电压和电流、我看不到实验想要显示的内容。 我必须修改这些值才能看到有趣的东西。

    A1:IDCM 公式已验证、且正确。 它适合 Exp1和 Ex2的运行条件下的实验测量。 实验手册中显示的实验波形图确认了公式的有效性。 您能否指定您看到公式和实验之间存在差异的条件?

    Q2:在实验3中、指令错误、因为如果没有 J7 (根据 TPS55340手册)、稳压器将无法工作。
    答2:没错。 必须纠正的指令中存在错误。 这将很快完成。


    谢谢、

    Garrett