This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179493/tps65131-q1-tps65131-q1

器件型号:TPS65131-Q1

您好!

 我们在设计中使用 TPS65131RGER 器件。  

输入= 3.3V

O/p +15和-15,两个负载均为75mA

我们如何确定器件上的功率?  

我们需要计算器件的温升。

此致、

AVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我将搜索是否有适用于 TPS65131-Q1的计算工具。

    我认为、如果您担心热问题、最好使用电路板运行热测试并使用热像仪观察 IC 温度。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在进行电路板测试之前、我们将对我们的设计进行应力分析。 在这方面、我想知道我们如何确定器件上的功率。 没有为其提供公式。  

    线性技术芯片中提供了这些方程。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    遗憾的是、我们目前还没有使用 TPS65131-Q1的计算工具。

    与线性器 件相比、TPS65131-Q1使用了额外的直流/直流组件、例如电感器和二极管、这也可能导致功率损耗、因此更难准确计算芯片上的功率。

    BR

    Patrick