This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:OV 高阻抗电阻梯

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179386/lm74502-q1-ov-high-impedance-resistor-ladder

器件型号:LM74502-Q1

您好!

是否可以在数据表的典型应用图中选择高阻抗(1Mohm 和39kOhm)作为 R1和 R2、以便最大限度地减小泄漏电流? 在这种情况下、建议"选择(R1 + R2)、使流经电阻器的电流大约比通过 OV 引脚的泄漏电流高100倍"。

这种高阻抗是否会对 OV 响应时间产生任何影响?

此致、

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    只要您满足以下突出显示的条件、就不会出现任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    您是否有关于1Mohm 和39kOhm 配置与100kohm 和3k9Ohm 配置相比的更高 OV 响应时间的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    只要 OV 引脚与 GND 之间没有电容(该电容连同电阻一起用作 RC 滤波器),OV 响应时间就不应存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的帮助!