This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 或24V 输入电压稳压器、输出电压为19V

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28C43, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604663/12v-or-24v-input-voltage-regulator-for-vout-19v

主题中讨论的其他器件:UCC28C42UCC28C43LM25118

大家好、

我正在尝试选择一个可在12V 或24V 直流输入电压下工作的直流/直流非隔离式转换器

输出电压应为19V DC、输出电流为0.5A  

我想降压/升压转换器可以在两种情况下保持输出电压、即12V 或24V 输入电压。 我的问题是、当输入电压为12V 时、因为它比所需的19V 输出电压低7V

降压/升压转换器是否适合此应用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶稣、降压/升压可以根据需要降压或升压、具体取决于开关的占空比、因此这是此应用的明显选择。

    关于降压/升压、需要注意的一点是输出反相或以正电源轨为基准。 大多数应用需要以负电源轨为基准的正电压、因此、通常使用反激式而不是降压升压、磁体上的额外绕组会提供反转。  

    UCC28c42或 UCC28c43等 TI 器件可轻松配置为驱动此类电路。

    谢谢

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    通过使用 TI 的 WEBENCH 设计器、我可以使用反激式 UCC28C43获得1251mm^2的占用空间。 这是一个大尺寸、40多个组件和一个变压器

    但是、同一 WEBENCH 还提供了其他选项、例如宽范围降压/升压转换器 LM25118、其占用空间仅为426mm^2、组件数量仅为30个

    我应该使用最小尺寸选项、而不会显著降低效率

    那么、还有其他合适的小尺寸选择吗?

    谢谢!