This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:EMC 测试数据

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5122EVM-2PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594812/lm5122-q1-emc-test-data

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122EVM-2PH

您好!

我们收到了客户关于 LM5122-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否有符合 LM5122EVM-2PH 或其他条件的 EMC 测试数据?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有。 LM5122EVM-2PH 的设计不符合 EMI 标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 LM5122EVM-2PH 的设计文件是否可用。 (我们使用 Altium & PADS)。
    谢谢、

    伊姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是可用的。 您能否留下您的电子邮件地址以便我们可以通过电子邮件将其发送给您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    imre.csaszar@rockfordcorp.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请通过 imre.csaszar@Rockfordcorp.com 将 LM5122EVM-2PH 的 Altium 项目文件发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需跟进:您是否收到了该文件? 如果是、您可以通过"此问题已解决"按钮进行回复吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我 尚未收到 LM5122EVM-2PH 评估板 Altium 文件。   也许我们的电子邮件系统正在阻止它。  请尝试我的 Gmail 地址:imreac@gmail.com

    谢谢、 Imre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下周向您发送。 您是否有合作电子邮件而不是 Gmail?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的公司电子邮件是:imre.csaszar@rockfordcorp.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的同事已通过电子邮件将 Altium 文件发送给您。 请在收到后确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了这些文件、它们打开了"确定"。  这将为我节省大量时间。  非常感谢!

     顺便说一下、我正在为此开发滤波器、以通过 CISPR 25 EMI 标准。

    伊姆