This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2662:倍压器的最小输入电压?

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604392/lm2662-minimum-vin-for-a-voltage-doubler

器件型号:LM2662

数据表中有一个倍压器电路图、指示最小输入电压为2.5V、而对于逆变器、最小输入电压为1.5V。  我正在尝试增加两节串联锂电池的电压:2.4V。  我需要在低于80mA 的电流下实现大约3V 以上的输出、除了应用图中显示的最小电压外、该部件将是理想的选择。 我想电流可能会在电压低于2.5V 时下降、但我觉得奇怪的是、在任何低于2.5伏的电压下、它根本不起作用。 是否知道该器件在2.5V 以下的性能如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循数据表建议。 输入电压不符合2.5V 最小要求、因此它不保证功能正常。 请访问 TI.com 并选择其他电荷泵或升压转换器。