This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR62421:有关 LMR62421和 WEBENCH 的一些问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604535/webench-tools-lmr62421-some-questions-about-the-lmr62421-and-webench

器件型号:LMR62421

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

数据表显示了通过电阻器上拉至输入电源轨的使能引脚。 我找不到有关要使用的值电阻器的详细信息。 数据表中显示了几个不同的值、因此它看起来不是很重要。 但 Web Bench 附带了10.2K。 我觉得奇怪的是、看似非关键电阻器的建议值为10.2K。 我是否有任何理由不能只在10公里到100公里的时间内使用任何材料明细表?

此外、为什么 Web Bench 为电压反馈网络中的底部电阻器指定0805。 为什么不能使用0402? 它仅为1.26V 至10K 或159uW、为什么需要0805?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要与数据表的原始作者核实、以澄清这一点。 根据数据表、这两个问题很明显并不重要、因为这些电阻器选择不会影响电路的功能。 另一方面、Webench 允许用户根据自己的判断在优化设计时根据自己的意愿更换组件。 请通过以下链接阅读有关使用 Webench 的重要声明:

    www.ti.com/.../disclaimer.page