This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630AQRNXRQ1-VQFN-12的 SPICE 模型

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179613/lmr33630-the-spice-model-of-lmr33630aqrnxrq1-vqfn-12

器件型号:LMR33630

大家好、

感谢您的帮助。

我的答案是、我们是否会使用 LMR33630AQRNXRQ1-VQFN-12的 SPICE 模型?

上次 我得到的信息表明我们 可以在 LMR33630AQRNXRQ1-VQFN-12上使用 LMR33630ADDA_TRANS 模型

但是、我的客户发现  LMR33630AQRNXRQ1-VQFN-12的引脚10应该连接、但 LMR33630ADDA 的原理图没有引脚10。

本周、我的客户需要向终端客户提供原理图、因此这很紧急。  

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    LMR33630-RNx 的引脚10是 Vin 节点。 只需将其连接 到 LMR33630-DDA 的引脚2、即 Vin 引脚。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    现在、我们没有  LMR33630-RNx 原理图模型。  LMR33630-DDA  原理图模型没有我们无法 连接到 PIN2的 Pin10节点。

    如果我们开始绘制布局、我认为 Pin10将是一个问题。 (如果我们使用 LMR33630-DDA、布局将不会显示引脚10)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    很抱歉造成误解。 所以您使用模型来做原理图和布局,而不是仿真,对吧?

      您需要什么工具来导入模型? 您可以共享您在其中看到的封装映像吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出发地:GUI He、

    是的、在 PSpice for TI 中没有 LMR33630ARNX_TRANS。  我还建议使用 LMR33630ADDA_TRANS_TRANS 进行仿真。

    虽然没有引脚10引脚12,但引脚功能相同,只需将引脚8连接到 SW 节点,将 PIN2连接到 Vin 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的