This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:可以将其中的两个器件串联、以获得4A @ 24V>

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604991/tps55340-ok-to-put-two-of-these-devices-in-series-to-get-4a-24v

器件型号:TPS55340

您好!  

我的一位客户想知道他们是否将两个 TPS55340并联、是否可以获得4A @ 24V?  

谢谢、此致、
Drew Doran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可以完成、但您可能需要一些外部贴片电路。 使用第一个 IC 作为主器件、第二个 IC 作为从器件、您需要同步它们以以在相同频率下运行。 您还需要将第2个的 FB 接地、以将其 COMP 输出到主器件。 使用运算放大器作为缓冲器、将主器件的 COMP 传递到从器件的 COMP、然后两相可以几乎均匀地共享总负载。 由于以下因素、电流感应容差、每个电路内部斜率补偿的小偏差以及功率电感容差等因素、共享可能无法实现完美平衡。 您可以考虑使用我们的升压控制器在一个相位中提供最大负载。 尽管它需要外部 MOSFET、但与双 TPS55340方法相比、总体成本可能具有竞争力。