This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:PoE 系统中的电流限制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595609/tps2660-current-limiting-in-poe-system

器件型号:TPS2660

大家好、

我们有一个 PoE 系统、我们希望限制桥式整流器后面的电流、因为我们在系统中消耗过多电流、有时会导致 PoE 开关关断。

在本例中、我们是否能够使用 TPS2660在48V 时将电流限制为0.5A?  

TPS2660的哪种型号最适合查看?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    是的、您可以使用 TPS26600型号 在48V 输入下限制0.5A 电流。 TPS2660输入端桥式整流器后的最大电压是多少?

    对于0.5A 电流限制、请将24k Ω 电阻器从 ILIM 引脚连接到 RTN。

    TPS26600型号 可配置为在两种模式下工作:

    1、自动重试电流限制:将 MODE 引脚连接到 RTN 引脚。

    2、锁存电流限制:在 MODE 和 RTN 引脚之间连接一个402K 欧姆电阻器。

    过流事件后、TPS26600会将电流限制为0.5A。 如果器件长时间处于电流限制 状态、则会进入热关断模式。

    在自动重试中、热关断后、器件会尝试在512ms 后重新启动。

    在 Latchoff 模式下、器件保持关闭(OUT OFF)状态、直到 SHDNb 或输入回收为止。

    如果在器件进入热关断模式之前移除过流、器件将恢复。

    TPS26600PWP (TSSOP) 和 TPS26600RHF (QFN)是两种可用的封装型号。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    感谢您的详细回答。 桥式整流器之后的最大电压为53.3V、低于器件的60V 额定值、因此我认为应该是好的吗?

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Akash。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    闭锁条件来实现的。

    2) 2)锁存电流限制:在 MODE 和 RTN 引脚之间连接一个402K 欧姆电阻器。

    如何定义402K 欧姆电阻器的值? 您能否分享其计算结果? 我们是否可以使用其他值而不是402K 欧姆?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于延迟操作中的电流限制、402K 欧姆电阻器允许10%的变化。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kari、

    另一个条件是、如果以反极性方式连接其输出、IC 将会烧坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TPS2660不支持输出反极性。 支持输入反极性保护。

    此致、
    Kari。