This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10350:参考设计中的核心器件是 UCC28710D

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597704/pmp10350-core-device-is-ucc28710d-on-the-reference-design

器件型号:PMP10350

您好!

我复制了 PMP10350设计作为我们的通用输入12V 电源。  在测试中,我注意到了一个问题。   当我在整个温度范围内运行电路板时、我在12V 输出上有45瓦(电阻)负载。  大约在-35°C 至-36°C 之间存在上电问题。  如果您在断电时让电路板在这些温度或温度以下烘烤、然后施加(大约120Vrms 或任何其他交流电压)- 12伏电压不会恢复。  但是、如果您在烘烤过程中保持交流电源和45瓦负载开启、并关闭交流电源(大约5秒钟)、然后再重新开启、则12伏会返回。  在冷启动问题期间、连接的电压表(连接到12V 输出)大约每4-5秒显示一次短暂的脉冲、但无法恢复。  是否有关于如何继续的建议?  在我们的环境室中的这些温度下、进行故障排除有点困难。  顺便说一下、我测试了两个板、它们都是一致的。  此外、在高达85°C 的温度范围内、没有其他问题  

感谢您的任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    启动问题是否仅在特定负载(即满载)和/或特定线路电压(即仅低压线路)时发生?

    您能否让它从空载、较轻负载或较高线路电压开始?


    为了帮助调试该问题、是否可以观察一些波形? 我知道这在热室的低温下很难实现、但这将有助于找出问题的原因。 具体而言、最好查看 VDD、DRV、Vout 和 AUX 绕组。 在较慢的时间刻度上查看它们时、应将 VDD 充电和放电显示为 IC 因某些故障而出现断续。 然后放大并在 DRV 上以大约10-20us/div 触发、应该显示用于评估系统的前3个 PWM 脉冲、在这之后、如果检测到故障、IC 可能会放弃。

    此分步调试指南可能对您有用:
    www.ti.com/.../slua783.pdf

    此外、您能否将原理图中的值和变压器详细信息(电感、匝数比、磁芯尺寸、匝数等)发布到您的原理图中?

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    感谢您的回答。  这是一个固定电阻45瓦负载。  调整线路电压不会改变结果-看起来与线路电压无关。  此外、如果没有45W 的负载、冷启动问题就会消失、因此它与负载和温度绝对相关。  我将阅读 pdf 并按照建议监控信号。  此外、IC 似乎没有"放弃"、它会继续脉冲而不会取得很大的成功。  我确实注意到在断续温度(-35C 至-36C)附近出现过一次12V 输出、但输出非常缓慢。  每次尝试(脉冲) 时、电压似乎会增加1V - 2V、直到达到12V。 下面是电路。  感谢您今后的任何投入。

     每个脉冲1V - 2V、并最终使其达到12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    您能否使用可变输出负载进行测试以查看问题发生在哪个负载级别? 同时监控 VDD 和 Vout。 我希望输出将在较轻的负载下出现、并且在出现此问题的地方有一个上限-在较低的温度下、该限值可能会下降。

    我怀疑电解电容器在低温下运行不正常、并且 VDD 电源轨很可能难以保持控制器的运行时间足够长、以便 Vout 达到足够高的电平、从而使 VDD 由 AUX 绕组供电、 然后 VDD 将进入 UV 关断状态。

    VDD 电容 C67 (如果使用与 PMP10350 BOM 相同的器件、则为22uF 25V Rubycon 器件) 与+20 C 相比、-40 C 时的阻抗比较差-根据 Rubycon ML 系列数据表、阻抗比为6:1 -这意味着内部电容 ESR 在寒冷时会大幅增加(C 值也可能下降、两者都导致阻抗增加)。 这会导致 VDD 纹波大幅增加、从而使其更有可能出现 VDD UV 问题。

    -20 C 至+ 20 C 时的阻抗比不那么严重、为3:1。 这种类型的电容器的比率可能很糟糕、因为它的 CAN 尺寸非常小、电容器越大、其比率就越好-例如、输出电容器的阻抗比为3:1、介于-40 C 和+20 C 之间、并且它们的阻抗比要大得多。


    对于 C67、我建议使用更大的电容大小(物理 CAN 大小)和/或更大的电容值。 或者切换到陶瓷电容器、或混合使用大值陶瓷加电解电容器、以尝试在低温条件下获得更好的性能。

    希望这将有助于解决您的问题。

    请注意、输出和输入电解电容器的 ESR 也会在低温时显著增加、因此大容量电容器纹波和输出 pk-pk 纹波也会变得更糟。


    最后一点、我对原理图中的 Y-cap C63连接感到好奇-为什么连接到输出 GND (BGND)的端也粘结到中性点? 这样可以有效地将输出 GND 连接到交流电源、绕过隔离、如果可接触到输出 GND 或用户可接触到、则会造成安全隐患。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提供:

    尊敬的 Benard:

    很抱歉耽误这么长时间-我们的处理器板已经到了、我不得不重点介绍它。  我的高级技术人员在这个问题上提出了自己的一些意见、但是没有成功。  现在是解决冷启动问题的时候了。  

    自上次沟通以来:

    • 从原理图中删除了 C63。
    • 向 VDD 添加了更多电容-不影响该问题。  打开/关闭周期花费的时间更长 (由于电容)。
    • 无外部 负载(除了12V 输出 电容器和极小的12V 板载负载)-仍然存在温度问题。  
    • 甚至移除了 D28并使用施加 到 VDD 的外部 VDC 电源(设置为大约23V)-仍然有问题。  考虑到变压器可能不符合规格、如果我们在 VDD 上提供了一个干净的电源、 则12V 输出 电压将会产生-但它不符合规格。
    • 最终、 将外部12VDC 施加到输出-考虑 是否12V 的输出 电压已经为12V -当外部电源被移除时、可能会保持12V 的输出电压-它没有。

    通过实验-似乎我对 VDD 或 Vout 执行的任何操作都不会改变结果。  TI 是否曾 在 -40°C 温度下对设计进行冷启动测试?  回到 BOM 中、只有 D24和 D25与 TI 的 BOM 不同(与我的存储器不同)-相同的值、但不确切的器件型号。  D24/D25和电路板布局之外的其他器件-它是从推荐的中剪切粘贴的设计。  我知道您的电路板不可销售;但是  、是否有任何第三方制造商使用我们可以购买的相同/相似设计?  欢迎提供任何信息/建议/帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    我们需要从客户电路板上看到一些波形、以查看发生的情况。

    我们需要看到:
    VDD
    DRV
    CS
    输出电压

    我们需要在较慢的时间刻度(~1s/div)上看到它们、并放大到前几个开关周期(~10us/div)。

    当 VDD 达到21V 启动阈值时、电源仅提供单个或一组3个开关脉冲吗? 如果是、则检测到某种故障、IC 放弃并经过 VDD 放电/充电周期、并反复尝试重启。

    电源是否提供开关脉冲、输出电压是否在一定程度上上升到12V、但从未出现过? 这可能是因为 VDD 电平在变压器辅助绕组能够提供 VDD 之前下降到 UV 阈值。 这可能是由于 VDD 电容太小(尽管他们说尝试了更大的值、但没有帮助)。 也可能是输出电容器过大、或 CC 模式输出电流限制过低、无法为负载供电并为输出电容器充电。 也可能是 TVS 钳位(D24 D25)钳位过低、看起来像依赖于电压的短路、从而使 Vout 仅充电到如此远的地方、然后导致它处于过低的平坦状态。


    如果我们可以看到一些波形、它将帮助我们确定其中的任何波形可能是什么原因。


    我将咨询 PMP10350的原始设计人员、但通常大多数参考设计仅在室温下进行评估。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

     

    我将尽力获取所需的信息。 对评论的回应:

     

    1.  还可能是输出电容过大、或 CC 模式输出电流限制太低、无法为负载供电并为输出电容充电:

    我使用12V 外部电源偏置了12V 输出电压–当电压已经为负时、输出电容会被抵消。

     

    1.   或者、TVS 钳位(D24 D25)钳位过低、看起来像依赖于电压的短路。

    我还尝试在 D24和 D25之间放置 P6KE6V8C9以提升电压–没有改变结果。

     

     

    谢谢