This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725AEVM-710:在8A 充电电流下运行 EVM?

Guru**** 2610015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24725AEVM-710, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601574/bq24725aevm-710-operating-evm-at-8a-charge-current

器件型号:BQ24725AEVM-710
主题中讨论的其他器件:BQ24725AEV2400

大家好、

BQ24725AEVM-710的额定充电电流最大为4A、但 BQ24725A 锂离子充电器 IC 的额定充电电流为8A。

问题1. 我可以 使用12V、8A 输入电源来运行 BQ24725AEVM-710吗?

问题2. 如果必须在 12V、8A 输入电源下运行 BQ24725AEVM-710、则需要更换哪些组件?

问题3. 我已决定更换 BQ24725AEVM-710上的以下组件、以便使用12V、8A 输入电源对其进行操作、如果我缺少任何东西、请纠正我的问题? (BQ24725AEVM-710原理图4.2)

  1. L1至2.2uH、9A
  2. C6、C7输出电容为40uF
  3. R2至10m Ω、具有8A 等效额定功率。

问题4. 是否还需要更换 R1 (RAC)?

问题5. 要使用12V、8A 输入电源供电、我是否必须更换 R15和 R14的组合?

问题6. BQ24725AEVM-710是否可堆叠? 我能否并联两个 BQ24725AEVM-710以实现更高的充电电流?

问题7. 如果我堆叠 BQ24725AEVM-710、我能否与单个 EV2300进行通信、或

我需要两个专用 EV2300来向 BQ24725AEVM-710发送命令?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案1:是 bq24725A 可在12V 8A 输入下运行。
    答案2:对于 EVM、我们必须更改 ACDET 电阻分压器设置、以便在输入源可用时使 ACDET >2.4V。 此外、正如您所说的、电感器、电容器和感应电阻器会更新。
    答案3:是的。 更改 EVM 上的这些组件并进行一些评估。
    答案4:bq24725A 可在输入电流感应电阻器上实现80mV 的电压。 您可以减小电阻器值或并联两个电阻器、以降低该感应电阻器上的功率损耗。
    答案5:是的。 检查答案2。
    答案6:要并联两个转换器、请使用 EVM 进行验证。
    答案7:是的。 我们必须分离到两个 SMBus 并将它们连接到不同的 EV2300或 EV2400。