This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:闪光超时持续时间

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179676/lm3644-flash-time-out-duration

器件型号:LM3644

尊敬的 TI 团队:

我想问您该器件的闪存超时持续时间。 我想设计 LED1和 LED2在闪光灯超时持续时间(0000=10ms)的条件下通过选通脉冲上的 PWM 信号(TON=6msec)在6msec 期间打开。 它是否是正确的配置? 我认为这个设计配置没有问题。 请检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jeff

    要通过选通脉冲 PWM 信号开启6ms、我认为可以将闪存超时设置为10ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的回答。 是否有选通脉冲上 PWM 信号输入的应用手册更详细? 请检查并告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeffrey

    很抱歉、我没有找到专门针对 Strobe 的应用手册。 您可以参考数据表、如果您对应用 STROBR 信号有任何疑问、请随时提出问题。