This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:TPS53015 EVM-126输入和输出电压范围

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015, TPS53015EVM-126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604939/tps53015-tps53015-evm-126-input-and-output-voltage-range

器件型号:TPS53015

输入电压范围:

TPS53015开关控制器数据表列出了一个4.5V 至28V 的输入电压范围。

此 IC 的评估模块 TPS53015EVM-126列出了8V 至22V 的输入电压范围。

有人知道为什么这些不同?

输出电压范围:

TPS53015的输出电压范围可根据 VFB 引脚上的分压器值进行调节(0.77V 至7.0V)(数据表 P15)。  我假设我可以更改 EVM 上的这些电阻器值以更改输出电压(默认输出电压为1.05V)。  是否可以设置 EVM 上的 Vin 范围以满足该输出范围?

基本上、我想将 EVM 用于5V 输入电压和3V 输出电压。  我希望确保在购买前可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出问题。 EVM 通常针对特定的应用电源轨进行设计、在本例中为12V 电源轨、因此最小电压范围为8V。

    TPS53015 EVM 将支持您尝试将其用于的5V 输入。 是的、您可以修改反馈分压器值以获取所需的输出电压。

    如果需要、请根据您的输出电流更改电感器值。 如果您提供 Vin、Vo 和 Iout 将很高兴指定建议的更改。

    此致、

    Mathew