This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:电流容量

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174507/ucc21750-q1-current-capacity

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750

您好!

我对 UCC21750-Q1有以下查询、

1) 1) UCC21750-Q1的峰值灌电流和拉电流持续时间是多久?

2)第9页、对于180nF 的负载电容(CL)、频率= 1KHz、灌电流/拉电流= 10A。

如果开关频率为100KHz、CL = 13nF (CL = Q/ V、196nC/15V = 13nF)、那么栅极灌电流-拉电流容量是多少?

3) 3)如果驱动器输出引脚无限期短接、从而导致短路情况、那么 UCC21750-Q1是否仍将保持? 是否有任何内部保护?

此致、

Abhishek D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    感谢您联系 E2E。

    我们的产品专家本周在美国感恩节假期外出。 我们将在下周向您汇报最新情况。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Andy。

    假期结束后请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    峰值拉电流和灌电流值将基于系统条件-外部和 FET 栅极电阻和电容。  

    请查找随附 的峰值电流计算 器 zip 文件。  在"峰值电流计算器"页面、您可以计算特定系统的实际峰值电流。

    关于短路条件、 我将向您提供更多详细信息。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sasi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    是否有针对短路情况的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    如果输出引脚 OUTH 和 OUTL 短接在一起、则栅极驱动器应该不会出现问题、但您将使用相同的栅极电阻来开启和开启功率晶体管。 产生的栅极电阻将是短路前置于 OUTH 和 OUTL 上的外部电阻器的并联组合。

    如果这不是您要问的相同情况、您能否提供有关输出引脚短路导致短路情况的更多详细信息?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    这取决于短路发生的位置。 电阻之后或之前。 如果电流在栅极电阻之后、则电流为[VDD-VEE]/(驱动器的 Rh (0.7)+外部栅极电阻)-正如 Andy 所指出的、它是 OUTH 和 OUTL 的并联电阻。 如果在栅极电阻之前、内部的卢武铉电阻仅为0.7欧姆、因此电流会很大

    它基本上会使 VDD 电源崩溃 、但如果电源能够持续提供高电流、则 会增加热量并可能导致热击穿。

    希望它能解答您的问题。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy Robles。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sasi。

    如果发生热击穿、驱动器是否会进入热关断状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC21750没有启用热关断功能。  但我将与我们的内部团队保持一致,然后再回到另一个选项 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我与我们的内部团队保持一致。 UCC21750没有 热关断特性、因此持续短路的最大问题是器件的热损坏。 希望它能解答您的问题。  

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sasi。