This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:LiFePO4电池需要 CHE-ID

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595415/bq28z610-need-chem-id-for-lifepo4-battery

器件型号:BQ28Z610

该报告(QPC_REPORT.txt)表明偏差为9.83%、我们需要将电池发送给 TI 进行表征。 请参阅以下摘录。

**** GPC_report.txt 除外
警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征
****

我们使用来自 PL 能量的 LiFePO4电池(PL3.2V-10A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能否获得有关如何继续的更多信息?

    我们已准备好发货以进行 Chem-ID 表征。

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    我已向您发送了一封朋友邀请函、以便我可以向您提供有关细胞发往何处的详细信息。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    您能否向我发送详细信息、在哪里发送电池以进行化学 ID 表征?

    此致、
    尤金。