This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:负电压问题-工作不正常

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593568/tps65130-problems-with-negative-voltage---not-working-properly

器件型号:TPS65130

大家好、

我在使用 TPS65130进行设计时遇到了几个问题。 我尝试获得+/-15V 用于音频目的、问题继电器位于负电源部件上。 默认情况下、只有正极部分正常工作、提供的电压约为13或14V。 负极部分仅为50mV。 当我触摸电路的某些部件时、有时会看到负极部分"启动"、因此我在该电源轨上得到大约-16V 的电压、但正电源轨会降至4.7V。

我可能有些部件组装不良、每更换一次、但运气不好。 我还在论坛上找到了一些有关此问题的帖子、但我的设计也不幸运、所以请查看一下、如果有问题、请告知我!

忘记+/-12V 标签、还将22uF 输出电容器更改为10uF。

非常感谢!

奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriol、

    您是否也可以发布设计中的布局? 该器件对布局产生的寄生效应很敏感。

    我假设您在没有负载的情况下完成了测试?

    关于输出电容、我想提及以下几点:

    • 请勿减小输出电容。 这不仅会增加输出电压纹波、还会将 LC 转角频率向错误方向移位、内部补偿网络无法正确调节。
    • 输出电容的 ESR 很重要 、也会直接影响输出电压纹波。   您使用的是什么输出电容器? 它的 ESR 是什么?  确保其面积 小于10m Ω。
    • 请注意输出电容器的直流-偏置。 陶瓷电容器的电容会随施加的电压而减小、并且还取决于电压额定值和电容器的大小。 该器件的 µF @(也称为有效)输出电容应> 10 μ F -/+15V

    如果可能、您可以共享输出电容器的 d/s。

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oriol、

    您对此有更新吗?

    谢谢。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilona、

    非常感谢您的回答!

    我在过去一周没有时间做进一步的测试、但我将在本周结束时做

    因此、您的建议之一是不在10uF 时降低22uF 的输出电容?

    我们使用的是陶瓷电容器、我将检查 ESR、但它们应该是低 ESR。 我会告诉你。

    我将发布该区域的分层、可能我们会遇到您刚才提到的一些寄生效应。 还有一些示波器屏幕截图、可帮助您更好地帮助我。

    非常感谢您的帮助!

    奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oriol、

    同时、您是否取得了进展?

    谢谢你。
    最好的雷加。
    Ilona