This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:不带按钮放大器的上电;DCDC5/6上电

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604433/tps65218-power-up-without-push-button-dcdc5-6-power-up

器件型号:TPS65218

大家好、

在 AM437x 入门套件中、TPS65218的按钮用于启动加电序列。

如果不使用 PB、我们需要 TPS65218通过 VBAT/IN 上电、而不需要其他操作。 我们应该使用什么上电条件、我们应该将 PWR_EN 拉至 IN_BU 吗?

2.从 TPS65218数据表第25页、图11显示了 DCDC5/DCDC6电源序列根据 PB 下降沿。 如果不使用 PB、PWR_EN 可用于启动 DCDC5/DCDC6?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    当您处于关闭或暂停状态时、您可以通过按下 PB 或启用电源来开始排序。 因此、两种情况下都可以使用 PWR_EN 来启动定序。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jayanth Krutttiventti"]Zhou、

    当您处于关闭或暂停状态时、您可以通过按下 PB 或启用电源来开始排序。 因此、两种情况下都可以使用 PWR_EN 来启动定序。

    此致、
    Jay

    [/报价]

    DCDC5/DCDC6如何? PWR_EN 是否控制它们的序列? 图11仅显示了来自 PB 的控制、PWR_EN 高于 DCDC5/DCDC6。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当电源使能信号为高电平时、DCDC5/DCDC6现在将启动序列、这与其他 DCDC 电源轨类似。

    此致、

    Jay