This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ Studio 接口与终端硬件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604984/bq40z60-bq-studio-interface-to-end-hardware

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: EV2400

首先、我不熟悉 BQ Studio、BQ40Z60甚至锂电池。  此 IC 的功能有点让人不知所措、但它似乎是我项目的一种具有成本效益的解决方案、因此我正在进行设计、计划忽略芯片75%的功能。  具体而言、我所做的是管理4S 通用26650 LiNiMnCo 电池。  将有一个壁式变压器充电/电源输入和一个永久连接的可切换负载。  我需要的 IC 部分包括:SMPS 充电、包括 CC 和 CV 以及充电结束电压/计时器;电池平衡和电量监测计。  我还将使用基本保护电路、尽管过流等不太可能(负载是 BQ40Z60导通的 PCB、消耗 C/10。  充电可能是 C/3)。

现在来回答这个问题。  我认为 BQ Studio 具有重要价值、可帮助设计和测试解决方案以及对用于生产的 IC 进行编程。  但我的电路板将管理 I2C (OK SMB)总线本身、因此这似乎不适合使用 EV2300或 EV2400等设备与 BQ Studio 进行通信。  该产品将包含(除其他外)带有命令解析器的基于 USB 的虚拟 COM 端口。  将 BQ Studio 连接到它有多容易?  我在根据 BQ40Z60定制命令方面拥有相当大的自由度。  界面看起来不是很难。  IC 是一组存储器映射寄存器、因此、如果我的解析器理解从 BQ Studio 传递到 IC 的读取和写入命令、我认为这将涵盖所有内容。  或者、执行 SMB 读取和一个写入的命令将是另一种方法。  唯一的问题是数据的表示方式、ASCII 十六进制、原始二进制等  我确信 EV2300或 EV2400已经有类似的接口/协议。

也许大部分已经完成、我只需要满足接口标准或长达几周的插件。  我对编写/修改 Windows 代码并不疯狂、因为我的工具有限。  OTOH、我可以在器件侧执行几乎任何操作。  我可以随时使用 ARM Cortex A9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilton、

    请参阅以下链接中的应用手册、了解如何创建数据内存的十六进制文件、供主机用于向监测计写入数据

    此外、我们还有 srec 格式、可用于对监测计进行编程。 SRec 是标准全罗拉格式。  如果您有其他问题、请告诉我

    谢谢

    Onyx