This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:Q1 FET 导通、即使 DSG_EN 输入为低电平也是如此

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604908/bq76200-q1-fet-is-turning-on-even-though-the-dsg_en-input-is-low

器件型号:BQ76200

团队、  

我的客户在遇到问题时需要帮助:

即使 DSG_EN 输入为低电平、Q1 FET 也会立即导通。 当我们在之前的电路板上测量 DSG 引脚时、我们发现电压接近0伏、这正是我们在 FET 关断且 VPack 输出为零时所期望的电压。 在我们的电流板上、我们看到 DSG 引脚处于关断状态时~V_BATT 电压。 即使我们移除 R8电阻器、我们也会看到该电压。 如果 DSG 引脚在应关断时具有 V_BATT 电压、则由于栅极电压高于 VPack、某些电流仍会通过 Q1 FET 泄漏、直到 VPack 在 DSG 引脚的几伏(也称为栅极电压)范围内。 我们要确认 DSG 引脚处于关断状态时的状态、并了解为何在两个不同的电路板版本上看到两个不同的电压电平。 受测的电路板是我们汇编器的全新电路板。

请告诉我您的想法。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    我们能够弄清为什么在 DSG 关闭状态方面、我们在下面的电路中遇到了问题。 由于主数据表仅显示方框图、我们不知道 PACK 引脚不仅用于将 PACKDIV 引脚的电池组电压传递到 PACKDIV 引脚。 我们的目标是将开关电池电压用作预充电运算放大器电路的一部分、如上所示。 昨天、我们通过 slua794找到了内部原理图 、其中显示了 DSG 引脚具有电压跟随器以及连接到 PACK 引脚的齐纳二极管、这些二极管在处于关断状态时会影响 DSG 引脚。 在之前的设计中、我们断开了 PACK 和 PACKDIV 引脚(我仍然不确定如何在 PACK 引脚悬空的情况下成功完成该设计)、 但在此设计中、我们将 PACK 引脚直接连接到电池电压、这说明了 DSG 引脚为何永远不会变为低电平并且始终接近电池电压。 我们能够对电路板进行修改、以断开该引脚与电池的连接并将其连接到电池组。 我认为这解决了我们在 DSG 关闭状态不变为零时看到的问题。 我强烈建议在主数据表中添加其他信息以指示 DSG 和 PACK 引脚之间的关系、因为在我们找到应用手册 slua794之前 、DSG 在 PACK 引脚方面的操作基本上没有解释。 主要数据表和功能图似乎建议此引脚的唯一功能是在 PMON_EN 为高电平时向 PACKDIV 引脚提供一个内部开关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew 和 Viktorija:

    感谢数据表中的建议、我将把这一建议转交作者考虑。  

    有关原理图的一些注释:

    • R45应连接到+VPACK、这是 原始 quesiton 的答案
    • C18应更小、典型值10nF、越小越好
    • C5  通常 更大、典型值0.47uF、或 大小适合所使用的 FET
    • 调整栅极电阻器值以权衡速度与 slua794中所述的 IC 保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们已经增加了 C5、因为我们的 FET 尤其需要使用我们的 PFET 权变措施。 我还将继续、将 C18降低至10nF。

    此致、