This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821:峰值电流能力

Guru**** 2925930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176575/buf16821-peak-current-capability

器件型号:BUF16821

您好!

OUT1至 OUT8端子用于操作振幅为15V 和60Hz 的 LCD 面板。

因此、在最坏的情况下、我将连接 OUT 端子的输出电压和电流波形。
您能否告诉我 OUT 终端的电流容量是否有问题?

根据 D/S、持续输出电流典型值为30mA、但 LCD 面板是瞬时的
充电和放电电电流为60mA。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    数据表中提到的30mA 是连续输出电流。 我需要检查我们是否有浪涌电流规格的测试数据。

    请允许我抽出一些时间、我将在下星期一或星期二向您提供反馈。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、

    感谢您的支持。
    我期待您的答复。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    感谢您的耐心等待。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    遗憾的是、我们没有浪涌电流的测试数据。  客户在测试期间是否发现任何问题、以及他们测试了多少个电路板?

    在数据表上、"持续输出电流"注意到"观察最大功率耗散"、因此我认为电流限制与热保护更相关。 因此、在充电和放电期间出现浪涌电流可能不会有此类风险。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、

    感谢您的支持。
    我会检查测试过程中是否有问题,以及是否有发烧。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    不用客气。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、

    很抱歉耽误你的回答。
    再次查看数据表、我认为 P20 "输出保护"和图1和图2的说明是客户问题的答案。 我认为客户再次评估、但我认为可能没有问题。

    此致、
    Hiroshi