This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616

Guru**** 2812395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179606/bq25616-bq25616

器件型号:BQ25616

请帮您查看我们的电源路径设计。

1.如果我不想使用 D+/D-、电路应该是什么样子的?

2.电池充电电流+- 900mA

3.功率限制+/- 3000mA (最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2561X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../。

    如果未使用 D+/D-、请将两个引脚保持断开状态、然后将通过 ILIM 引脚设置输入电流限制。

    谢谢、

    宁。