This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:为大容量电池设置安全计时器

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604166/bq25601-setting-safety-timer-for-large-capacity-batteries

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

我目前正在´m 锂离子和锂聚合物充电。 我必须设计一个由锂聚合物电池供电的器件、该电池应通过 USB 充电。 ´m、我想使用 BQ25601。 ´m、这是一个需要设置的复杂器件、我对此不熟悉、因此我在理解这一点时遇到了一些问题。

BQ 的设置可通过 I2C 进行编辑。 如果电池断开连接(未连接其他电源)或其自行断开连接(过放电检测)、设置会发生什么情况。 寄存器是否易失性、我的所有设置都消失了、然后我是否仅限于默认模式设置?

我´m 担心的是充电安全计时器设置。 由于我将使用高容量锂聚合物电池、充电可能需要很长时间、甚至会使默认的10小时安全计时器过期、尤其是在仅使用500mA USB2.0输入或预充电阶段变得相当长时。

我的电池:

容量= 7000mAh
最大充电电流= 1C

有什么想法吗?

此致

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    对您的第一个问题:您是正确的。 如果设备未通电、所有设置将丢失。 这些寄存器通过状态机进行设置、当没有电源时、所有设置都会返回默认值。 您是否希望断开电池连接和/或不使用主机控制器?

    第二个问题:这可能不是问题。 如果您将充电电流设置设置为较大值(假设默认为2A)、但输入源(500mA USB)达到其电流限制、则器件将在其 DPM 环路中运行。 当该环路处于活动状态时、我们实际上以一半的时钟速率(或2倍的计时)运行安全计时器、这意味着您的10小时将变为20小时。

    您是否希望仅使用 USB 充电?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    感谢您的快速响应。 我认为这将有助于我的发言。

    我不n´t 断开电池、但主机控制器将关闭。
    是的、USB 端口将是为器件充电的唯一来源。
    您是否对其他可能是此应用更好选择的 IC 有任何建议?

    谢谢

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    我认为 bq25601是一个不错的选择。  

    如果您不打算与充电器进行通信、您还可以考虑 bq25606、它是一个独立器件。

    但是、通过适当设置 ILIM 引脚或 PSEL 引脚、您仍然可以获得相同的结果。  

    我想对于您发现的任何充电器、由于您的输入源的功能、限制都是相同的。 但是、2X 安全计时器将为充电器提供足够的时间来为电池充电。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Joel、
    我对 BQ25601还有一些问题。 PSEL 输入是如何工作的? 它能否检测专用充电端口、以及它是如何连接到 USB 线路的? D+/D-输入是 BQ25606的一项出色功能。 我是否可以通过 PSEL 实现与 BQ25601类似的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    每当对 VBUS 施加有效输入源时、PSEL 引脚就会工作、充电器会测量 PSEL 的状态、无论是高电平还是低电平。 然后、应用于 PSEL 引脚的状态用于确定 IINDPM 寄存器设置。  

    它没有检测 DCP 的逻辑、也没有连接到 USB D+或 USB D-线路。 通常、客户将使用主机 GPIO 来驱动该引脚、或根据预期的客户输入将其拉为高电平或低电平。  

    对于具有 D+/D-检测的 bq25601、您将需要额外的逻辑电路以及运行某种算法的主机控制器来解密插入的端口类型。

    此致、

    Joel H