This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:密封电池上的静电充放电 DF 签名

Guru**** 2477645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598302/bq40z50-r1-static-chem-df-signature-on-a-sealed-battery

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!  

我正在与使用 BQ40Z50-R1的客户合作、并希望获得以下方面的一些说明:

"我们正在尝试验证基于 BQ40Z50-R1的电池组是否已正确编程。  我们要检查的字段似乎是“静态切姆 DF 签名”。  请验证这一点。  挑战似乎在于、在 BQ-Studio 工具上、不能在密封电池上读取任何参数。  这是工具功能还是 BQ40Z50-R1功能?  换言之,我们能否验证包装在密封后是否已正确编程,如果是,如何进行编程?  我们希望在加电自检过程中进行快速检查。”

提前感谢您的帮助、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在包装密封后、您无法验证包装。 如果要读取静态 chem df 校验和、可以通过 Mac 命令0x0008执行此操作。 但是、您不能在密封测量仪表后写入 df 参数。 这不是该工具的一项功能、而是 bq40z50-R1监测计的工作方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的回答。 是否有描述 MAC 命令是什么的推荐文档? 客户告知客户告知客户经理有很多信息、但几乎没有解释。

    我们正在寻找一个涵盖整套客户设置参数的校验值,即检查软件包是否使用版本 x.x 文件进行编程,而不是使用不同的参数进行编程。 请验证“静态 DF 签名”是执行此操作的校验和。

    感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    是的、静态 df 签名可用于验证静态编程参数(未更新的参数)。 或者、他们可以比较他们编程的文件与编程完成后提取的文件。 TRM 包含有关什么是 Mac 命令以及如何发送命令的全面说明。 如需更多信息、您可以查看随附的 smbus 规格文档。

    e2e.ti.com/.../4657.smbus20_5B00_1_5D00_.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    希望澄清客户的几个问题:
    最重要的问题是能否在密封的电池上完成以下操作? 似乎 TI 内置了多种验证机制、但密封电池上没有任何机制能够工作。 在密封的电池上、这迫使我们包括固件的解封、验证和重新密封功能、这在产品中可能非常危险。 产品不应具有更改电池参数的能力,除非它是一个复杂的应用程序需要这样做。 请确认。

    这方面的另一个后续问题。 为什么 BQ Studio 上的静态 DF 签名(以及所有 DF 签名)始终为0? 静态 Chem DF 签名显示为一个数字,因此它看起来受支持,但这仅涵盖 chem 参数(这对安全很重要,但不告诉我们加载了哪个参数文件)。

    感谢您的信息和支持。
    最棒的
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数人都是在7月4日假期外出。 我们应该在休息后回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当器件被密封时、只能访问有限的寄存器。 无法访问的参数是通过这种方法保护客户数据闪存设置免受第三方的影响。 您的主机不应执行任何解封操作、因为即使在密封状态下也可以获得所需的相关数据。

    静态 df 没有结果、也不起作用。 静态 chem df 起作用、有助于确保 chem id 数据的完整性

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校验和命令在密封模式下可用。  在 bq40z5-R1 TRM 中、表13-1列出了可用的 MAC 命令、第7列表示在密封模式下是否允许这些命令。  

    StaticDFSignature、StaticChemDFSignature 以及 AllDFSignature 是您听起来很想使用的命令。