This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400 HPA500故障问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179194/ev2400-ev2400-hpa500-failure-issue

器件型号:EV2400

您好!

我们使用的是过去5年的 EV2400适配器。

在过去1年的电路板上、我们面临着故障问题。

我们购买了一年三次的 EV2400 FAST、所有器件都在工作3到4个月、但它突然不工作。

可能是什么原因以及如何避免它出现故障。

此致、

Siddagagaiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sidda、

    发生故障的最常见原因是 ESD 损坏。 确保在使用 EV2400的地方控制 ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    是的、我们通过 ESD 控制 EV2400的使用位置。

    此致、

    Siddagangaiah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查施加到 USB 和上拉引脚的电压是否在限制范围内。 您还可以尝试更新其中的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    不会产生电压。 内部某些组件出现故障。

    此致、

    Siddagangaiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开该框并选中3.3V 测试点。 如果没有电压、则损坏可能是由 USB 电压过大造成的。

    您是否在电路板上看到任何烧毁的组件?