This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 dv/dt 控制

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2490, CSD19502Q5B, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179888/lm5069-lm5069-dv-dt-control

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS2490TPS1663

您好!

LM5069数据表(第1页)显示了使用 BJT 实现 dv/dt 电路的典型应用图。 我们将 TPS2490替换为采用 LM5069的旧设计、并希望保留 TPS2490数据表第1页上显示的简单 R-C 延迟电路。 这是允许的吗?

我们还希望保留从 GATE 引脚到 MOSFET 栅极的串联电阻、如 TPS3490数据表中所示。

请提供建议。

此致

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaurav、

     您可以对 TPS2490使用相同的 dv/dt 电路实现。 请分享原理图以供查看(如果可用)。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。

    请参阅随附的该器件的原理图以及设计参数。 使用  的 MOSFET 器件是 TI 的 CSD19502Q5B。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaurav、

    请将 R87更改为100 Ω、并在输入端添加 TVS 二极管(SMBJ54A)。

    您可以考虑在设计中使用集成解决方案 TPS1663。

    如果您想继续使用 LM5069、请分享已填充的设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvu050)以查看 SOA 裕度。  

    此致、

    Rakesh