This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:开关频率差异

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179640/tpsm63606-switching-frequency-discrepancy

器件型号:TPSM63606

您好!

根据 TPSM63606数据表第18页公式6、开关频率计算基于 VIN 和 VOUT。 例如、当 VIN = 12V 且 VOUT = 7.5V 时、计算得出的开关频率为~700kHz。

但是、如果我参考第16页的表6-1、则建议的开关频率为1.2MHz 至1.6MHz、这与我计算得出的频率不同。

我还尝试在 Webench 中生成相同的设置、Webench 显示 Rt 为9.76k Ω 或转换为1.31MHz。 在这种情况下、Webench 结果与表6-1吻合、但与公式6无关。

请 对此进行验证。

谢谢。

此致、

苏成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soo:

    考虑到集成电感器为~2uH、其思路是使电感器纹波保持在6A 额定 Iout 的30-50%以内。 这 将电感磁芯损耗限制在可接受的水平。

    假设峰间纹波电流为~2A、公式6计算给定 Vin 和 Vout 的 Fsw。 因此、在输入电压较低的情况下、您的12Vin、7.5Vout 条件的 FSW 会更低。 相比之下、该表提供了一系列 Vin 条件(e、g、24V 标称值)的一般建议。 请注意、纹波电流随 Vin 增大而增大、因此 Fsw 应更高以适应这种情况。

    如果您希望应用中的最大输入电压为12V、请继续使用700-800kHz。 这将减少 FET 开关损耗、同时仍保持集成电感器的良好性能。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的澄清。

    此致、

    机械

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您提出这个问题。