This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314:故障模式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604703/bq24314-failure-mode

器件型号:BQ24314

您好!

我们收到了客户关于 bq24314的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们需要考虑 IC 的故障模式。 他们希望确保在 IN 端子上施加过压(如50V)的情况下处于故障模式。 他们不需要古兰蒂。 他们只想你的意见。
现在 IC 是 DIN 级!!! 如果您能向我们提供您的意见、我们将不胜感激。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大值为30V。 50V 是绝对最大值
    我强烈不建议这样做。
    我认为 IC 无法承受。 这是我的看法。