This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:PWM 和 PSM (PFM)之间的性能差异

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPS54617, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179717/tps62867-performance-differences-between-pwm-and-psm-pfm

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件: TPS54617TPSM82866A

您好!

我想知道 TPS62867的 PWM 和 PSM (省电模式)(PFM)之间的性能差异。 有哪些更好、哪些更糟糕?

此外、如果我将 TPS62867与 TPS54617进行比较、我还想知道 TPS54617在器件性能方面有哪些更好、哪些更差。

我想知道 TPS54617是否可以替换为 TPS62867。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    您的设计要求和应用是什么、以便我可以推荐最佳器件?

    PFM 和 PWM 之间的差异仅在器件进入 PFM 的较低负载电流下发生。  在更高的电流下、运行是相同的。  PFM 主要用于通过不持续切换来获得更高的效率(在这些较低的负载电流下)。  跳过开关脉冲更有效、但会略微增加纹波、略微升高输出电压、并使瞬态响应性能变差。  PFM 也以较低的频率运行。

    TPS54617非常旧、因此我建议使用较新的器件。  TPS62867以及模块版本 TPSM82866A 均是理想选择。  较新的器件尺寸更小、集成度更高(外部组件更少)、通常成本更低、效率更高。  使用较新的器件(大多数使用采用最新工艺技术的300mm 晶圆)可获得更好的长期供应连续性。

    谢谢、

    Chris