This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:具有附加 MOSFET 的 BQ76200

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604769/bq76200-bq76200-with-an-additional-mosfet

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他部件:BQ78350BQ76930

大家好、

 

我的客户现在正在使用 BQ78350+BQ76930+BQ76200、遇到一个问题。

对于具有一个 BQ76200的6节串联锂电池、客户还使用了一个与100Mohm 电阻并联的16V TVS。

 

对于两个电池封装系列应用、它们使用低侧 PACK+连接高侧 PACK-、使用高侧 PACK+作为+、使用低侧 PACK-作为-。

在这种情况下、将电路(pack + connect pack -)短路并打开一个电池。 BQ76200 DSG 无法承受-24V 电压。 这将导致器件和 MOSFET 发生故障。

从数据表中可以看出、最小电压为-0.3v、DSG 内部可能具有100V TVS。

我们能否在下面添加一个 MOSFET (如 BQ76930)来解决该问题?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当保护 FET 断开时、每个模块都具有独立保护开关的模块化电池面临高压或反向电压的挑战。  bq76200简单原理图不支持 PACK+上的负电压。  应用手册 bq76200反向电压注意事项 介绍了该问题并显示了一个示例电路。 针对您的特定实现的电路应该解决几个问题:

    • 保持放电 FET 关闭
    • 关闭栅极和源极路径(DSG 和 PACK 引脚)
    • 保护 IC 引脚

    由于信号开关 可能 不是完美的、系统应在 受到保护时预测泄漏并适应长期影响。