大家好、
我的客户使用 BQ25601作为电池充电器、遇到 EMI 问题。 它们无法在 PWM 模式下通过 EMI 测试。 他们发现、在 PWM 模式中、上升沿和下降沿太尖锐。 当上升时间和下降时间短于7ns 时、它们无法通过 EMI 测试。 当它们的持续时间超过7ns 时、它们可以通过 EMI 测试。 它们尝试在 SW 和 GND 之间使用1欧姆+ 1.5nF/3nF。 他们发现延长时间是无用的。 我在这里有3个问题:1. 芯片的一致性能否反映在上升时间和下降时间中? (每个芯片具有相同的上升时间和下降时间。) 2、哪些参数是与?3相关的上升/下降沿。 如何修改硬件和软件以满足 EMI 要求?
此致、
Peter