This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:启动期间输出瞬态

Guru**** 2480805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604366/tps62177-transient-on-output-during-startup

器件型号:TPS62177

大家好、

请就如何最好地探讨和解决这一问题提出一些建议。 这是我们的新设计、也是我们首次使用该器件。 就该器件的应用而言、随附的原理图(PDF 格式)非常简单。 启动器件时、我们观察到稳压节点上的瞬态接近输入节点上的电压。 瞬态可能持续100ms 至200ms、然后器件稳定至稳压状态。  

输入源是一个12V 开关交流适配器、类似于我们所设想的电路的典型输入。  

PDF 第2页和第3页上的示波器迹线指示我们看到的行为。  

输出通常具有较小的负载(微控制器)、但我们已备份到完全空载的输出、以便在诊断此问题时删除变量。 您在原理图中看到的是我们正在探索的电路的准确表示。  

黄色迹线是输出节点、绿色迹线是12V 输入源、蓝色是来自器件的 PG。  

感谢您的任何见解或建议!

最棒的

Ken

e2e.ti.com/.../TPS62177-Schematic-_2600_-Weird-Behavior.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布原理图和波形。

    那么、除了输入电压(适配器)之外、IC 上的任何点是否连接到 PCB 上的任何其他点? 即输出、PG 和睡眠引脚未连接到任何其他电路?

    您制作的所有 PCB 上是否都会发生相同的行为? 您测试了多少个?

    您能否在 IC 周围布置 PCB 布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的及时响应! 很抱歉、我花了一整天的时间、花了一些时间来正确地整理一张有意义的图片、其中包含了组件以及我尝试过的一些内容...

    首先回答您的问题:

    睡眠连接到微控制器引脚、最初被下拉。 这意味着稳压器将开始(自举之后)进入睡眠模式。 这是我们的目标、然后允许 UC 在启动期间将其从睡眠状态中拉出。 如修改(和图示...) 我将 R67从原始布局位置移动为下拉、以对应于上拉的调试黑客。 无论被上拉还是下拉、我们都看到了这种行为(通过相同的100K)。 此引脚仍连接到 uC、uC 引脚在启动时默认为高阻态(设置为输入)

    上一个帖子中的波形对应于通过100K 上拉至输出节点的睡眠。

    2. PG 也连接到 uC (uC 由该稳压器供电)。 我们本来打算使用 PG 来调制 uC 上的复位、但发现由于稳压器默认为睡眠模式、它的"空闲循环"中的电流消耗可能过高(目前没有真正的固件、只是罐装材料)。 我们移除了将 PG 连接到复位的组件。 它们现在是独立的、PG 被上拉、如原理图中所示。

    因此、所示的原理图应该是电路的真实表示、更不用说休眠仍然连接到 uC 引脚、该引脚默认为"输入"、但根据稳压器和 uC 在启动时的交互方式、存在"竞争"是合理的。 但是请注意、我们观察到的瞬态通常大于100ms。

    到目前为止、我们已经测试了两个板。 尝试保守、直到我们更深入地了解正在发生的情况。 在许多方面(很多小部件和 BGA)、它们不能很好地重用、所以我们处理的速度很慢、所以在我们走得太远之前、我们不会将它们丢弃。 :-)

    4.请参见随附的 PDF。 花了一点魔力来组合一幅有意义的图片。  

    PDF 包含许多标记图层。 这并不完美、但如果您尝试开启和关闭层、您可以看到组件放置和铜线型。 需要注意的一些事项:

    -原始布局将输入和输出电容器放置在电感器和 IC 的另一侧(我没有进行布局、我只是很高兴它能够正常工作! ;-))。 电容通过单个过孔与输出电感器耦合。 不是最好的、我相信您会立即指出这是一种糟糕的做法、无论我们看到什么问题。  

    -电感器和 IC 位于底部。

    -上拉电阻器和电容器位于顶部。  

    使用 Adobe Acrobat 查看器中的图层打开和关闭组件、使用铜缆查看如何构建组件。

    -我将输出电容 C64移到与 IC 和线圈(C64 Hack 层)同一侧。 这样、输出电容器与电感器非常紧密地耦合、并连接到靠近封装的 GND、如图所示。  

    如示波器迹线所示、C64 Hack 对瞬态的存在或行为没有影响。  

    注意到的事情之一、以及为什么我们发布了两张图片。 它看起来像是高侧 FET 卡在打开状态、因为您可以在其中一张图片中看到输入之后的输出。 该适配器的额定电流为1.25A、是一款开关稳压器、因此它可能具有一些响应电流限制、因为+12也会被向下拖动一位。 请记住、稳压器的输出现在已完全空载。  

    发布后、我将再做两个实验:

    A.睡眠时的上拉电阻更强
    b.切断通向 UC 的睡眠迹线。  

    我不希望这两种情况都会有所不同、但如果它们确实如此、我会再次报告。

    我们非常感谢您对这方面的任何见解或有关我们需要了解和尊重的潜在启动条件的一些线索!

    此致、

    kene2e.ti.com/.../Regulator-Composite-Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布布局。 我没有看到任何 GND 过孔将所有 GND 连接在一起。 有没有? 您能指出它们的位置吗?

    PCB 的总层数是多少?