This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:V (REVTH)的统计数据

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604603/tps25942a-statistics-of-v-revth

器件型号:TPS25942A

团队-

TPS25942数据表的第8页提供了 V (REVTH)的最小/最大阈值分别为-15mV 和-3mV、典型值为-9.3mV。

在这些最小值/最大值之间意味着多少标准差? +/- 3 Σ? +/- 4.5西格玛?  +/- 6西格玛?

我们遇到了关闭器件所需的反馈电流过高的问题、我们需要更好地了解有关此参数的统计数据以解决该问题。

本质上而言、考虑到 RDS、ON 可能低至26m Ω、这意味着在最坏情况下、15mV/26m Ω= 0.576A 的电流反向流经器件之前、器件将不会进行隔离。  

使用典型值、我们预计9.3mV/42m Ω= 0.221A 就足够了。

我们需要了解电流超过约350mA 的可能性;很明显、反向馈电流越低越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    V (REVTH)变化是根据+/- 6 Sigma 计算得出的。 26m Ω 对应于较低温度下的外壳。 工作温度范围是多少?
    我同意、最好具有较低的反向馈电流。
    当输入功率被移除时,您是否有任何负载在输入端消耗电流?
    我是否可以知道限制在350mA 的原因?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;了解在较低温度下会发生26m Ω 的电阻。  遗憾的是、该应用的额定温度低至-40C、因此我认为我们需要使用最小 RDS、on 进行此分析。

    这是电源 OR'ing 解决方案的一部分;可变5V-12V 备用电源轨和5V 电源轨正在进行 OR'ing 编辑  如果先打开5V、然后打开12V、则它可以在电子保险丝关闭之前反馈到5V、从而可能使其高到足以导致该5V 总线上的其他组件上产生电压应力。 总线上只有如此大的电容、因此过压量取决于反馈的电流电平。

    请致电我了解更多具体信息。  350mA 限值是有关应用可能安全的一个大致部分。  这是在现有设计上进行的;我们无法更改 PCB。  将来的修订版将会有一个体系结构修复程序来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以想到的一种解决方案是在优先级电源多路复用器配置中使用、如数据表中的图79所示。 需要根据优先的电源轨进行轻微修改。
    我将设置呼叫以了解更多和设计细节。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享您的联系人电子邮件 ID。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我提到过的、我们目前无法更改电路板。 我们只能更改电子保险丝的 dVdt 时序。

    S. Dunbar、AFA Colorado (请在内部目录中查找我的电子邮件)谢谢!