This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:Rset 异常时的保护功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS61160, TPS61160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179652/tps61165-protection-function-when-rset-is-abnormal

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61160TPS61160A

您好的支持团队、

第8.3.2节提到了"开路 LED 保护"。

如果与 LED 的连接正常、但决定电流值的 Rset 开路或短路、TPS61165的保护功能是否起作用?

此外、TPS61160和 TPS61160A 是否通用该 Rset 故障保护功能?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Rset 在正常运行期间异常、则故障保护将继续工作。

    如果 Rset 为开路、则器件不会驱动 LED。 如果 Rset 较短、则 Vout 将调节到 OVP 电平。

    BR

    Patrick