This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:修改输出频率

Guru**** 2972960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179913/lm76005-modifying-output-frequency

器件型号:LM76005

大家好、团队、

在 RT 引脚上使用 TPL0102等可编程分压器来修改器件的输出频率时、您是否遇到任何问题? 我找不到该引脚的建议电压电平(绝对最大值5V)。

动机是、这有望使客户能够使用固定电感器值在更宽的范围内调整输出。

您对此主题有何看法?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    为了动态控制器件的开关频率、通常建议使用引脚17上的同步/模式功能连接到外部时钟。

    在这个引脚上提供一个有效的外部时钟源时、器件的开关频率将在外部时钟源的上升沿计时并触发。

    不过、我相信 RT 引脚上的数字电位器也能用于控制器件的开关频率。 只要 RT 引脚不保持悬空、就可以了。  

    此致、

    Jimmy