This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:关于启动序列。

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604170/tps51206-about-startup-sequence

器件型号:TPS51206

您好!

我的客户有疑问。

问:是否有序列顺序?

我们将在当前情况下按以下顺序启动。
VDDQSNS/VLDOIN
2. VDD / S3 / S5

有问题吗?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe、您好!

    是的、你是对的。 您所说的顺序正常。

    您还可以参阅数据表的图23。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    我的客户有一个新问题。


    S3/S5是否应在10k 时连接到3.3V?
    将 VDD 直接连接至3.3V。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe:

    S3/S5可以在100k 欧姆或500k 欧姆时连接到3.3V。 电阻器应足够大。

    VDD 可直接连接至3.3V。

    此致。