This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:从上电到手动修改状态的 DPWM 行为

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179894/ucd3138064-dpwm-behavior-from-power-up-to-manually-modify-the-status

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好 Champ、

我正在向我的客户提出要求。

如果  外部电路上没有上拉至5V 并将低电阻下拉至 GND 电阻、从上电到手动修改状态(设置 H/L 输出)的 DPWM 行为是什么?

在此期间,我们是否会将引脚视为悬空状态或类似的高阻抗状态,这取决于外部电路连接?

此外,TRM 中是否有一条建议可以说明这一点?

谢谢、此致、

Johnny   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、我认为除了 DPWM 控制位的复位值之外、技术参考中没有任何特定的东西。  它们是唯一在复位时输出的 I/O 引脚、并且它们拉低。  假设外部电源电路的低电平意味着关闭、这一点很好、这就是它们采用这种设计的原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    感谢您的及时答复。

    虽然我仍然没有得到第一个问题的直接答案,即如果外部电路上没有上拉或下拉电阻器,从上电到手动修改状态(设置 H/L 输出)的 DPWM 行为是什么? 它能告诉您吗?

    原因客户在  从上电到用户手动输出 DPWM 期间看到了浮动电压(最大值约为1.8~2V)、 电压时序显示以及 DPWM 引脚上的电压保持时间 是随机的、根本不固定。 而在用户 手动修改状态(设置 H/L 输出)之前、电压必须消失。 这就是为什么我要确认从上电到手动输出 DPWM 状态、这是什么行为? 这里 看到的浮动电压有什么评论 吗?  

    谢谢、此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当功率低于最小逻辑使能电压(略低于3伏)时、逻辑尚不处于控制状态、因此在该电平下可能会浮动。  在某些器 件上、它还等待 BP18足够高、这就是为什么这些器件建议在3.3伏和 BP18引脚之间使用自举电容器快速上拉的原因。  在不建议使用此自举的较晚器件上、我认为这些引脚被3.3伏逻辑拉低、因此只要3.3伏上电、DPWM 引脚就应拉低。   

    查看 UCD3138实用设计指南应用、了解哪些器件不需要自举电容器。   

    当您说通电时、我假设您意味着功率达到工作电平。